Variables système
Les variables système sont automatiquement créées lorsque vous créez l’objet
Système
dans un projet FactoryTalk®Optix™
. Lorsque vous liez une propriété d’un objet graphique à une variable système, les objets système dans la Vue de projet
apparaissent sous forme de catégories dans le navigateur de liens dynamiques.Chaque catégorie contient des variables prédéfinies :
- Application. Variables qui fournissent une valeur de fréquence de clignotement. Ces variables déterminent le nombre de secondes pendant lequel une valeur alterne entre l’affichage et l’effacement d’une valeur.
- DateTime. Variables qui fournissent les valeurs actuelles de date et d’heure du dispositif IHM et vous permettent de configurer la date, l’heure et le fuseau horaire dans le dispositif IHM.
- Affichage. Variables qui fournissent la luminosité, la résolution, l’échelle et l’orientation de la vue.
- Interfaces réseau. Variables qui fournissent les paramètres réseau, tels que les adresses IP pour le dispositif IHM.
- WiFi. Variables qui vous permettent de lier au mode de fonctionnement, au nom du réseau, au mode de sécurité, au nom d’utilisateur, au mot de passe et à l’accès au réseau LAN.
variable système
Application
date et heure
affichage
réseau
wifi
Fournir une réponse