Configurer un événement de transition
Déclenchez des méthodes si la valeur d’une variable ou propriété d’objet rencontre une condition spécifique.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet ou une variable.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une propriété et sélectionnez .CONSEIL: Au besoin, sélectionnez l’optionpour ajouter une variable.
- DepuisÉvénements, dansTransition, sélectionnez :
- Égal à
- Différent de
- Supérieur à
- Supérieur ou égal à
- Inférieur à
- Inférieur ou égal à
- Définissez la propriétéValeur.CONSEIL: Vous pouvez saisir la valeur de seuil ou lui ajouter un lien dynamique. Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- En regard deVariableTransitioned, sélectionnez.
- Sélectionner une méthode :
- Pour les méthodes globales, développezCommandes.
- Pour les méthodes locales, développez les nœuds qui exposent des méthodes (par exemple, un nœudGrilleDeDonnéesexpose une méthodeActualiser) ou développez le nœud lié à un NetLogic spécifique.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez des arguments.
satisfaire une condition
événement de transition
Fournir une réponse