Paramètres de l'affichage Protection
L'affichage
Protection
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type de moteur | Spécifie si le moteur est un moteur triphasé (défini) ou un moteur monophasé (effacé) Balise de configuration : DeviceName:C.ThreePhase |
Paramètres de surcharge | |
Classe de déclenchement | Le temps maximal, en secondes, avant le déclenchement de surcharge lorsque le courant de fonctionnement du moteur est 6 (six) fois son courant nominal (FLA1, FLA2). Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.TripClass |
Courbes de déclenchement | Les figures suivantes illustrent les caractéristiques temps-courant du relais électronique de surcharge E300 pour les classes de déclenchement 5, 10, 20 et 30. Classe de déclenchement ![]() Pour les caractéristiques temps-courant de classe de déclenchement autres que 5, 10, 20 ou 30, mettez à l’échelle le temps de déclenchement de classe 10 comme suit :
|
Courant à pleine charge (FLA1) | Définir sur le courant nominal à pleine charge du moteur. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.FLA1 (unités : 0,01 A, ou 50 = 0,50 A) Lignes directrices pour les États-Unis & le Canada
|
Rapport du transformateur de courant | Si un transformateur de courant abaisseur externe est utilisé, ces paramètres permettent à l’utilisateur d’ajuster automatiquement le courant mesuré. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.CTPrimary (unités : 1 A) Balise de configuration : DeviceName:C.CTSecodnary (unités : 1 A) |
Courant de pleine charge alternatif (FLA2) FLA2 (paramètre 177) est fourni pour programmer la valeur FLA à grande vitesse dans les applications de moteurs à deux vitesses. | |
Activer FLA2 | Bien que Activer FLA2 soit présenté comme une seule commande, FLA2 peut être activé par :
Cette zone de liste déroulante répertorie toutes les sorties du module de contrôle configurées comme « Control & Trip Relay » ou « General Purpose Relay » et toutes les entrées du module de contrôle sans fonction d’entrée configurée. Si une entrée du module de contrôle est déjà configurée sur « Activate FLA2 », cette entrée est alors l’élément sélectionné. Si l’une des sorties du module de contrôle est sélectionnée pour activer FLA2, le paramètre suivant est modifié comme indiqué : Balise de configuration : DeviceName:C.FLA2Select_0 à DeviceName:C.FLASelect_3
Si l’une des entrées du Module de contrôle est sélectionnée pour activer FLA2, la fonction d’entrée correspondante est configurée comme indiqué : Balise de configuration: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 à DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
Chaque fois que le paramètre passe d’une entrée à un autre paramètre, le paramètre « Input Function » de l’entrée précédente devient « No Function », comme indiqué ci-dessus. La zone de liste déroulante Activate FLA2 est désactivée lorsque :
|
Courant pleine charge alternatif (FLA2) | Réglez sur la valeur nominale du courant pleine charge du moteur. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.FLA2 (unités : 0,01 A, ou 50 = 0,50 A) Lignes directrices pour les États-Unis & le Canada
|
Paramètres de déclenchement de surcharge | |
Activer le déclenchement | Lorsqu’une condition de surcharge se produit et que ce contrôle est coché", ce qui suit se produit :
Ce contrôle n’est modifiable que lorsque le "Control Strategy" est défini sur "Custom/Monitor". Sinon, "Enable Trip" est toujours coché et n’est pas modifiable. |
Mode de réinitialisation | Spécifie comment une réinitialisation de défaut de protection est activée après un déclenchement de surcharge ou de thermistance (PTC). Les valeurs possibles sont :
Balise de configuration : DeviceName:C.OverloadResetMode |
Niveau de réinitialisation | Spécifie le pourcentage de capacité thermique auquel la surcharge peut être réinitialisée. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (unités : 1 %TCU) |
Paramètres d’avertissement de surcharge | |
Activer l’avertissement | Lorsque cette option est cochée et qu’une condition d’avertissement de surcharge existe, le bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" est défini. Sinon, le bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" est effacé. Balise de configuration : DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn |
Limite d’avertissement | Ce paramètre détermine la limite d’avertissement de surcharge en % de capacité thermique utilisée (%TCU). Plage :
Les paramètres d’avertissement de surcharge sont actifs uniquement lorsque "DeviceName:C.OverloadWarningEn" est défini. Balise de configuration : DeviceName:C.OverloadWarningLimit (unités : 1 %TCU) |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse