Vue Protection (version 1 et 2)

Utilisez cette vue pour :
  • Configurer le type de moteur.
  • Configurez les paramètres de surcharge.
  • Configurez le courant de pleine charge alternatif (FLA2).
  • Configurez les paramètres de déclenchement de surcharge.
  • Configurez les paramètres d’avertissement de surcharge.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal