Paramètres de l’affichage Vue d’ensemble
L’affichage
Vue d’ensemble
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type | Affiche le type et la description du dispositif en cours de création (lecture seule). |
Fournisseur | Affiche le fournisseur du dispositif en cours de création (lecture seule). |
Parent | Affiche le nom du dispositif parent (lecture seule). |
Nom | Saisissez le nom du dispositif. Le nom doit être conforme à la norme IEC-1131. Ce champ est obligatoire et doit être rempli ; sinon, vous recevez un message d’erreur lorsque vous quittez cet affichage. En outre, un message d’erreur s’affiche si un nom en double est détecté ou si vous saisissez un caractère non valide. Si vous dépassez la longueur maximale de nom autorisée par le logiciel, les caractères supplémentaires sont ignorés. La valeur Nom est activée en mode Hors ligne, Programme, Programme à distance et Exécution à distance. Il apparaît grisé en mode Exécution. Conforme à la norme IEC-1131 : Les noms sont composés conformément à la CEI-1131, section 2.1.2, comme suit. Un identifiant est une chaîne de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement qui commence par une lettre ou un caractère de soulignement. Les caractères de soulignement ont une signification précise dans les identificateurs (par exemple, A_BCD n’est pas interprété de la même façon que AB_CD). Les caractères de soulignement initiaux multiples ou les caractères de soulignement intégrés multiples (consécutifs) ne sont pas autorisés, les caractères de soulignement finaux ne sont pas autorisés, et la casse n’est pas considérée comme significative. |
Description | Saisissez ici une description du dispositif, jusqu’à 128 caractères. Vous pouvez utiliser n’importe quel caractère imprimable dans ce champ. Si vous dépassez la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères en trop. |
Réseau privé | Sélectionnez cette option pour avoir un réseau privé pour le dispositif Ethernet. Si Réseau privé est sélectionné en mode hors ligne, le dernier octet de l’adresse IP s’affiche. Vous pouvez modifier le dernier octet en entrant une valeur valide comprise entre 1...254. Réseau privé apparaît grisé si Réseau privé n’est pas sélectionné, ou lorsque l’automate est en mode Programme, Programme à distance, Exécution à distance ou Exécution forcée. |
Adresse IP | Entrez l’adresse IP du dispositif. Notez que vous devez entrer soit une adresse IP pour le dispositif, soit un nom d'hôte. Vous n’avez pas à entrer les deux. Ces éléments s’excluent mutuellement ; une fois que vous en avez choisi un, l’autre est désactivé. L’adresse IP apparaît grisée en mode Programme, Programme à distance, Exécution à distance et Exécution, ou lorsque l’adresse IP n’est pas sélectionnée. Adresse IP :
Astuce : Le premier octet de l’adresse IP ne doit pas être 127, ni un nombre supérieur à 223. Si vous saisissez l’une de ces valeurs et tentez de télécharger cette configuration à l’aide du bouton Définir, un message d’erreur s’affiche et aucune valeur n’est envoyée au dispositif.Par exemple, l’adresse IP 32 bits suivante : 00000011 00000000 00000000 00000001 s’écrit sous la forme 3.0.0.1. Vous pouvez distinguer la classe d’une adresse IP à partir du premier entier de son adresse IP en notation décimale pointée comme suit :
Pour obtenir une adresse IP unique à attribuer à votre Dispositif, contactez votre administrateur réseau ou le centre d’information réseau. |
Nom d'hôte | Saisissez le nom d'hôte du Dispositif. Notez que vous devez saisir soit une adresse IP pour le Dispositif, soit un nom d'hôte. Vous n’avez pas à saisir les deux. Ces éléments s’excluent mutuellement ; une fois que vous en avez choisi un, l’autre est désactivé. Le Nom d'hôte apparaît grisé en mode Programme, Programme distant, Exécution à distance et Mode Exécution, ou lorsque le Nom d'hôte n’est pas sélectionné. Nom d'hôte : Le Nom d'hôte est le nom unique qui identifie un ordinateur sur un réseau. Sur Internet, le nom d'hôte apparaît sous la forme comp.xyz.net. S’il n’existe qu’un site Internet, le nom d'hôte est identique au nom de domaine. Un ordinateur peut avoir plusieurs noms d'hôte s’il héberge plusieurs sites Internet (par exemple, home.xyz.net et comp.xyz.net). Dans ce cas, home et comp sont des noms d'hôte et xyz.net est le nom de domaine. Les caractères valides sont les suivants :
Exemples de noms d'hôte valides :
Exemples de noms d'hôte non valides :
|
Définition Cette section de la vue Présentation affiche des informations en lecture seule sur le Dispositif. Si vous souhaitez modifier ces informations, sélectionnez Définition du dispositif . | |
Série | Affiche la série du Module de contrôle du dispositif. |
Révision | Les informations de révision de votre dispositif. La révision est divisée en révision majeure et révision mineure. La révision majeure est utilisée pour indiquer la révision de l’interface avec le dispositif. Les valeurs valides doivent être comprises entre 0...127. La révision mineure est utilisée pour indiquer la révision du micrologiciel. Les valeurs acceptées sont comprises entre 0...255, la valeur par défaut étant 1. |
Détrompage électronique | L’option de détrompage de votre dispositif lors de la configuration initiale. Vous avez les trois options suivantes :
Astuce : La modification des sélections RPI et Détrompage électronique peut provoquer l’interruption de la connexion au dispositif et entraîner une perte de données.Soyez extrêmement prudent lors de l’utilisation de cette option ; si elle n’est pas correctement utilisée, cette option peut provoquer des blessures corporelles graves ou mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Lorsque vous ajoutez un dispositif E300 à un projet, le logiciel Logix Designer compare les informations suivantes du dispositif E300 inséré à celles du dispositif situé à l’adresse IP spécifiée :
Cette fonction empêche l’insertion accidentelle du mauvais dispositif à l’adresse IP spécifiée. |
Connexion | Affiche le type de connexion de votre dispositif. |
Configuré par | Affiche l’entité qui configure le dispositif. |
Données d’entrée | Affiche le type de données d’entrée du dispositif. |
Module de détection | Affiche la référence catalogue du module de détection défini pour votre relais électronique de surcharge E300. |
Module de contrôle | Affiche la référence catalogue du module de contrôle défini pour votre relais électronique de surcharge E300. |
Mode de fonctionnement | Affiche le mode de fonctionnement défini pour votre relais électronique de surcharge E300. |
Modules d’extension | |
Module numérique 1 | Affiche le numéro de catalogue du module numérique défini pour l’adresse D1 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module numérique 2 | Affiche le numéro de catalogue du module numérique défini pour l’adresse D2 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module numérique 3 | Affiche le numéro de catalogue du module numérique défini pour l’adresse D3 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module numérique 4 | Affiche le numéro de catalogue du module numérique défini pour l’adresse D4 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module analogique 1 | Affiche le numéro de catalogue du module analogique défini pour l’adresse A1 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module analogique 2 | Affiche le numéro de catalogue du module analogique défini pour l’adresse A2 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module analogique 3 | Affiche le numéro de catalogue du module analogique défini pour l’adresse A3 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Module analogique 4 | Affiche le numéro de catalogue du module analogique défini pour l’adresse A4 du bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Station opérateur | Affiche le numéro de catalogue de la station opérateur définie pour le bus d’extension de votre relais électronique de surcharge E300. Si aucun module n’a été défini pour cette adresse, « Non défini » s’affiche. Si l’emplacement a été réservé (aucun module ne peut être autorisé à cette adresse), le message « Aucun module autorisé » s’affiche. |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse