Vue d’ensemble

Utilisez la vue
Vue d’ensemble
pour créer ou afficher les propriétés des dispositifs de pont Ethernet. Utilisez cette vue pour :
  • afficher le type et la description du dispositif en cours de création.
  • afficher le fournisseur du dispositif en cours de création.
  • saisir le nom du dispositif.
  • saisir une description du dispositif.
  • saisir l’adresse IP où se trouve le dispositif.
  • saisir les informations de révision mineure du dispositif.
  • sélectionner Correspondance exacte, Module compatible ou Désactiver le détrompage.
  • afficher l’état indiqué par l’automate concernant le dispositif (vous ne pouvez afficher l’état qu’en ligne).
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal