Paramètres de l’affichage DeviceLogix

L’affichage
DeviceLogix
inclut les paramètres suivants :
Paramètres lorsque le DeviceLogix personnalisé est utilisé
Paramètre
Description
Logique
Spécifiez l’état d’activation de la logique du programme DeviceLogix personnalisé.
Auteur
Spécifiez l’auteur du programme DeviceLogix personnalisé.
Description
Spécifiez la description fonctionnelle du programme DeviceLogix personnalisé.
Note de révision
Spécifiez une note souhaitée concernant la révision du programme DeviceLogix personnalisé.
&Importer...
Sélectionnez cette option pour choisir un programme DeviceLogix prédéfini ou pour importer un programme DeviceLogix enregistré sur le disque.
Exporter vers un fichier
Sélectionnez cette option pour enregistrer le programme DeviceLogix du dispositif sur le disque.
Supprimer la logique
Sélectionnez cette option pour supprimer la logique DeviceLogix personnalisée du projet.
Lancer l’éditeur
Sélectionnez cette option pour ouvrir l’éditeur DeviceLogix.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal