Vue DeviceLogix
Lorsque DLX est en mode lecture avec des fichiers de configuration standard, utilisez cette vue pour surveiller les programmes E300 DeviceLogix.
CONSEIL:
La surveillance des programmes E300 DeviceLogix n’est prise en charge que lorsque Logix est en ligne avec l’automate.
Lorsque Custom DLX est utilisé, utilisez cette vue pour créer, modifier et surveiller des programmes E300 DeviceLogix personnalisés.
CONSEIL:
Pour les personnalités DeviceLogix prédéfinies, la logique est toujours activée et ne peut pas être modifiée.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse