Définition du dispositif - vue du Bus d’extension
Utilisez cette vue pour effectuer les opérations suivantes :
- Configurer les déclenchements du Bus d’extension.
- Configurer les avertissements du Bus d’extension.
- Afficher les paramètres de définition du module du Bus d’extension.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse