Affichage PTC/Démarrage bloqué/Déclenchement à distance
Utilisez cet affichage pour effectuer les opérations suivantes :
- Configurez la protection de la thermistance (PTC).
- Configurez la protection contre les démarrages bloqués.
- Configurez le déclenchement à distance.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse