Protection avancée - vue Contrôle
Utilisez cette vue pour afficher la liste complète des protections de contrôle du relais électronique de surcharge E300.
Pour afficher la liste des protections de contrôle activées, cochez « Afficher uniquement les déclenchements et avertissements activés ».
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse