Code de défaut non valide
Valeurs de code de défaut non valides ou vides. Pour plus d’informations sur les valeurs valides de code de défaut, consultez codes de défaut, bits de réinitialisation, types et descriptions.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse