Affichage Alarmes

Utilisez les
alarmes
pour définir des limites et :
  • Définir les limites haute et basse du nombre d’alarmes de position.
  • Définir la limite haute, la limite basse et la valeur d’hystérésis de la vitesse.
  • Définir la limite haute, la limite basse et la valeur d’hystérésis de l’accélération.
  • Définir les unités, la limite haute et la limite basse de la température.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal