Paramètres de l’affichage Configuration du codeur

Les paramètres dans
Configuration du codeur
définissent la connexion standard à l’automate.
Paramètres
Paramètre
Description
Surveiller la tension d'entrée
Activer ou désactiver la surveillance de la tension. Ce paramètre permet d’activer la surveillance de la tension d’entrée.
Activer la mise à l'échelle de la position
Définit la
Mise à l'échelle de la position
sur 1 et active la fonction de mise à l'échelle. Pour un dispositif monotour, l’option
Activer la fonction d’arbre infini
est toujours désactivée.
Activer la fonction d’arbre infini
Active la fonction d’arbre infini. Ce paramètre est uniquement activé lorsque l’option
Activer la mise à l’échelle de la position
est sélectionnée.
Numérateur
Définit le numérateur pour la fonction d’arbre infini, pour laquelle les steps par révolution sont définis sous forme de fraction. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 4 096. Pour un dispositif monotour, la valeur est programmée sur 1. Pour un dispositif multitour, la valeur par défaut est 4 096.
Dans un dispositif multitour, ce paramètre est activé uniquement lorsque l’option
Activer la fonction d’arbre infini
est sélectionnée. Dans un dispositif monotour, ce paramètre n’est jamais activé.
Dénominateur
Définit le dénominateur pour la fonction d’arbre infini, pour laquelle les steps par révolution sont définis sous forme de fraction. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 65536. Pour un dispositif monotour, la valeur est programmée sur 1. Pour un dispositif multitour, la valeur par défaut est 1.
Dans un dispositif multitour, ce paramètre est activé uniquement lorsque l’option
Activer la fonction d’arbre infini
est sélectionnée. Dans un dispositif monotour, ce paramètre n’est jamais activé.
Résolution (CPR)
Définit les incréments par tour. Les valeurs valides pour le paramètre
Résolution
sont comprises entre 1 et 262 144. Lorsque ce paramètre est désactivé, la valeur de la
Résolution
est définie sur la valeur par défaut de 262 144. Lorsque l’option
Activer la fonction d’arbre infini
est sélectionnée, la dernière valeur spécifiée est affichée, mais ignorée. Ce paramètre est activé uniquement lorsque
Activer la mise à l’échelle de la position
est sélectionné et
Activer la fonction d’arbre infini
n’est pas sélectionné.
Révolutions
Définit le nombre de tours. Pour un dispositif multitour, les valeurs valides pour le paramètre
Révolutions
sont 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024, 2 048 et 4 096. Pour un dispositif monotour, la valeur pour le paramètre
Révolutions
est toujours désactivée et est programmée sur 1. Pour un dispositif multitour, la valeur par défaut et la valeur lorsque le paramètre est désactivé sont 4 096.
Dans un dispositif multitour, ce paramètre est activé uniquement lorsque l’option
Activer la mise à l’échelle de la position
est sélectionnée et que l’option
Activer la fonction d’arbre infini
n’est pas sélectionnée.
Plage
Lorsque l’option
Activer la mise à l’échelle de la position
est sélectionnée et que l’option
Activer la fonction d’arbre infini
n’est pas activée, la valeur de
Plage
est la valeur de
Résolution
multipliée par le nombre de
Révolutions
. Pour un dispositif multitour, les valeurs autorisées sont comprises entre 4 et 1 073 741 824 et la valeur par défaut est 1 073 741 824. Dans un dispositif monotour, les valeurs autorisées sont comprises entre 4 et 262 144 et la valeur par défaut est 262 144.
Ce paramètre est activé uniquement pour les dispositifs multitours lorsque l’option
Activer la mise à l’échelle de la position
est sélectionnée et que l’option
Activer la fonction d’arbre infini
est sélectionnée. Ce paramètre est désactivé si
Activer la mise à l'échelle de la position
ou
Activer la fonction d’arbre infini
n’est pas sélectionné.
Direction
Définir la
Direction
des incréments sur
Horaire
ou
Anti-horaire
. La valeur par défaut est
Horaire
.
Unités de vitesse
La valeur par défaut est Incréments/s. Les valeurs valides sont :
  • Incréments/s : 1F04H
  • Incréments/ms : 1F05H
  • Rév./s : 1F0EH
  • Rév./min : 1F0FH
  • Rév./h : 1F10H
    La configuration des unités de vitesse entraîne la configuration des unités d’accélération :
  • Incréments/s -> Incréments/s
    2
  • Incréments/ms -> Incréments/ms
    2
  • Rév./s -> Rév./s
    2
  • Rév./min -> Rév./s
    2
  • Rév./h -> Rév./s
    2
Présélection
Définit la valeur
Présélection
, en incréments. La valeur maximale est 1 de moins que la plage de mesure totale. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et (
Plage
- 1).
Nombre d'impulsions de vitesse à moyenner (intégration)
Définit le nombre de valeurs de vitesse avec lesquelles une moyenne mobile est calculée. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 128.
Fréquence de coupure du filtre de vitesse (bande passante passe-bas)
Définit la bande passante du filtre passe-bas. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 500.
Nombre d'impulsions d’accélération à moyenner (intégration)
Définit le nombre de valeurs d’accélération avec lesquelles une moyenne mobile est calculée. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 128.
Fréquence de coupure du filtre d’accélération (bande passante passe-bas)
Définit la bande passante du filtre passe-bas. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 500.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal