Affichage Configuration du codeur
Utilisez
Configuration du codeur
pour définir les comportement suivants de l’automate :- Définir la surveillance de la tension d'entrée.
- Activer la mise à l'échelle de la position et la fonction d’arbre infini.
- Définir le numérateur et le dénominateur pour la fonction d’arbre infini.
- Définir le nombre d'incréments par révolution et le nombre de tours.
- Définir la direction des incréments.
- Définir les unités de vitesse.
- Configurer les options de filtre de vitesse.
- Configurer les options de filtre d’accélération.
Fournir une réponse