Paramètres de l’affichage Fenêtres

L’affichage
Fenêtres
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Fenêtre
Nombre de fenêtres auxquelles cette configuration s’applique.
Compteur
Détermine le compteur auquel la fenêtre est associée.
C.Window0x.CounterSelect
00 = Compteur 00
01 = Compteur 01
Valeur de sortie activée
Indique l’accélération, le comptage, la fréquence ou la largeur d’impulsion auquel/à laquelle la fenêtre s’ouvre.
O.Window0x.On
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 ou valeur à virgule flottante de 32 bits en fonction de la configuration.
Pour une fenêtre configurée pour le mode Fréquence, ces éléments s’appliquent :
  • Si la valeur de ce membre est inférieure à celle du membre de sortie ZeroFrequencyAlarmLimit, la valeur du membre ZeroFrequencyAlarmLimit est utilisée.
Pour une fenêtre configurée pour le mode Largeur d’impulsion, ces éléments s’appliquent :
  • Si la valeur de ce membre est inférieure au membre de sortie 1/ZeroFrequencyAlarmLimit, la valeur du membre 1/ZeroFrequencyAlarmLimit est utilisée.
  • Si la valeur de ce membre est inférieure ou égale à 0, le nombre réel positif normalisé minimal est utilisé.
Valeur de sortie désactivée
Indique l’accélération, le comptage, la fréquence ou la largeur d’impulsion auquel/à laquelle la fenêtre se ferme.
O.Window0x.Off
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 ou valeur à virgule flottante de 32 bits en fonction de la configuration
Pour une fenêtre configurée pour le mode Fréquence, ces éléments s’appliquent :
  • Si la valeur de ce membre est inférieure à celle du membre de sortie ZeroFrequencyAlarmLimit, la valeur du membre ZeroFrequencyAlarmLimit est utilisée.
Pour une fenêtre configurée pour le mode Largeur d’impulsion, ces éléments s’appliquent :
  • Si la valeur de ce membre est inférieure au membre de sortie 1/ZeroFrequencyAlarmLimit, la valeur du membre 1/ZeroFrequencyAlarmLimit est utilisée.
  • Si la valeur de ce membre est inférieure ou égale à 0, le nombre réel positif normalisé minimal est utilisé.
Hystérésis de sortie activée
Indique le décalage négatif à partir de la valeur Window.On auquel appliquer l’hystérésis.
O.Window0x.HysteresisOn
Tout
Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’hystérésis est désactivée.
Hystérésis de sortie désactivée
Indique le décalage négatif à partir de la valeur Window.Off auquel appliquer l’hystérésis.
O.Window0x.HysteresisOff
Tout
Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’hystérésis est désactivée.
Unité
Indique l’unité de la fenêtre individuelle.
Not applicable
La valeur de l’
Unité
est en lecture seule et varie en fonction du mode de fenêtre défini dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
  • Pour le mode de fenêtre
    Comptage
    , la valeur est
    Incréments
    .
  • Pour le mode de fenêtre
    Comptage échelonné
    , la valeur est
    <EU>
    .
  • Pour les modes de fenêtre
    Fréquence
    et
    Fréquence moyenne
    , la valeur est
    Hz
    .
  • Pour les modes de fenêtre
    Fréquence échelonnée
    et
    Fréquence moyenne échelonnée
    , la valeur est
    <EU>
    /s
    .
  • Pour les modes de fenêtre
    Largeur d’impulsion
    et
    Largeur moyenne d’impulsion
    , la valeur est
    μs
    .
  • Pour les modes de fenêtre
    Accélération
    et
    Accélération moyenne
    , la valeur est
    Incréments/s
    2
    .
  • Pour les modes de fenêtre
    Accélération échelonnée
    et
    Accélération moyenne échelonnée
    , la valeur est
    <EU>
    /s
    2
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal