Affichage Fenêtres
Utilisez l’affichage
Fenêtres
pour :- Afficher un résumé des fenêtres de dispositif configurées pour le dispositif compteur à grande vitesse.
- Configurer le compteur associé à une fenêtre. Les paramètres restants ne peuvent pas être modifiés dans l’affichageFenêtres. Il est cependant possible de les configurer à l’aide des membres de balise de sortie du dispositif.CONSEIL:Utilisez l’affichageFenêtresdansDéfinition du dispositifpour définir le mode de fonctionnement d’une fenêtre lorsqu’elle est liée à un compteur de dispositif.
Fournir une réponse