Compteur0x - Affichage Entrée
L’affichage
Entrée
permet de configurer les entrées pour le dispositif compteur à grande vitesse au niveau du compteur spécifique.Les paramètres d’entrée varient en fonction du mode de fonctionnement. Les modes de fonctionnement sont les suivants :
- Mode Comptage/Direction externe
- L’entrée B contrôle la direction du compteur. Si l’entrée B est basse (0), le compteur croît lors des fronts montants de l’entrée A. Si l’entrée B est haute (1), le compteur diminue lors du front montants de l’entrée A.
- Mode Comptage/Direction interne
- L’état d’InvertDirectionInput, tel qu’il est contrôlé par le programme de l’utilisateur, détermine la direction du compteur. Le compteur augmente sur le bord montant de l’entrée A du dispositif lorsqu’InvertDirectionInput est réinitialisé sur 0. Le compteur diminue lors du front montant de l’entrée A lorsqu’InvertDirectionInput est défini sur 1.
- Mode Impulsions vers le haut et vers le bas
- Le canal du compteur augmente lors du front montant des impulsions appliquées à l’entrée A et diminue lors du front descendant des impulsions appliquées à l’entrée B.
- Mode codeur en quadrature X1
- Un codeur en quadrature est relié aux entrées A et B, la relation de phase des entrées A et B détermine la direction du comptage. Si l’entrée A entraîne l’entrée B, le compteur augmente. Si l’entrée B entraîne l’entrée A, le compteur diminue.
- Mode codeur en quadrature X2
- Fonctionne comme le mode Codeur en quadrature X1, à ceci près que la résolution est doublée.
- Mode codeur en quadrature X4
- Fonctionne comme le mode Codeur en quadrature X1, à ceci près que la résolution est quadruplée.
Fournir une réponse