Définition du dispositif - Affichage Présentation

Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage
Présentation
pour configurer le numéro de révision du dispositif, le détrompage électronique et le type de connexion du dispositif.
IMPORTANT:
La modification des paramètres du détrompage électronique lorsque le dispositif est en ligne interrompt les connexions au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Les connexions d’autres automates peuvent également s’interrompre.
Si une connexion E/S à un dispositif est interrompue, il peut en résulter une perte de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal