Types de données définis par le dispositif (ASCII Générique)

Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le dispositif et créés pour le protocole ASCII générique. Les tableaux incluent des informations concernant les entrées (indiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_ASCII:I:1
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du canal.
0 = En attente
1 = Mode Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté.
0 = La connexion établie
1 = La connexion n’est pas en cours d’exécution
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint
DiagnosticSequenceCount
SINT
Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0.
-128 à +127
La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif.
ASCII
AB:5000_ASCII_Channel:I:1
Configurations de matrice du canal.
—
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_ASCII_Channel:I:1
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
Défaut
BOOL
Indique que les données du canal sont inexactes et que leur utilisation dans l’application n’est pas fiable.
0 = Fonctionnel
1 = Mauvais, entraîne un défaut
Astuce :
Si défini sur 1, dépannez le dispositif pour corriger la cause de l’imprécision.
Lorsque la condition est supprimée, cette valeur est automatiquement réinitialisée sur 0.
Incertain
BOOL
Indique que les données du canal peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu.
0 = Bonnes données
1 = Données incertaines
Astuce :
Si défini sur 1, dépannez le dispositif pour corriger la cause de l’imprécision.
Lorsque la condition est supprimée, cette valeur est automatiquement réinitialisée sur 0.
TxDataLost
BOOL
Données transmises perdues en raison du dépassement de la mémoire tampon de transmission.
Le bit reste défini jusqu’à ce que la valeur Effacer la mémoire tampon passe de 0 à 1.
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
RxDataLost
BOOL
Données reçues perdues en raison du dépassement de la mémoire tampon de réception.
Le bit reste défini jusqu’à ce que la valeur Effacer la mémoire tampon passe de 0 à 1.
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
ParityError
BOOL
Indique si une erreur de parité s’est produite.
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
TxFIFOEmpty
BOOL
Indique s’il y a des données dans le FIFO de transmission.
La FIFO de sortie n’a pas envoyé toutes ses données au dispositif ASCII.
0 = Non vide
1 = Vide
RxFIFOEmpty
BOOL
Indique s’il y a des données dans le FIFO de réception.
La FIFO d’entrée n’a pas envoyé toutes ses données à l’interface.
0 = Non vide
1 = Vide
NonDelimitedRecord
BOOL
Un enregistrement d’entrée est reçu et envoyé à l’interface qui n’a pas été déclenchée par la réception d’un caractère séparateur. Cet événement survient lorsque la mémoire tampon est remplie à sa taille maximale de réception ou en cas d’expiration du délai du message.
0 = Non produit
1 = Produit
HandshakeError
BOOL
Erreur de handshake. Utilisé pour le mode Handshake uniquement .
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
NewData
BOOL
De nouvelles données existent dans le dispositif. Utilisé pour le mode Handshake uniquement .
0 = Aucune
1 = Nouvelles données
TxDataSent
BOOL
Indique que le dispositif a envoyé des données au port série indiqué par l’ID de transaction de transmission et peut accepter davantage de données de transmission.
0 = Pas terminé
1 = Terminé
TxDataLengthInvalid
BOOL
Indique si TxDataLength est valide.
0 = Correct
1 = Longueur de TxDataLength invalide
RxDataLengthInvalid
BOOL
Indique si RxDataLength est valide.
0 = Correct
1 = Longueur de RxDataLength invalide
1
FramingError
BOOL
Indique si une erreur de trame s’est produite.
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
BufferOverrun
BOOL
Indique si un dépassement de mémoire tampon s’est produit.
0 = Pas d’occurrence
1 = Occurrence
CTS
BOOL
Indique si le CTS est actif.
0 = Inactif
1 = Actif
RTS
BOOL
Indique si le RTS est actif.
0 = Inactif
1 = Actif
DSR
BOOL
Indique si le DSR est actif.
0 = Inactif
1 = Actif
DCD
BOOL
Indique si le DCD est actif.
0 = Inactif
1 = Actif
DTR
BOOL
Indique si le DTR est actif.
0 = Inactif
1 = Actif
XOFF
BOOL
Indique que le dispositif a cessé d’envoyer des données (Xoff) ou non (Xon).
0 = Activé
1 = Désactivé
BREAK
BOOL
Indique si une interruption de pause s’est produite.
Si une interruption de pause est détectée, le dispositif continue à recevoir des données binaires du port série.
Les données reçues incluent les données Null (0x00).
0 = Non détectée
1 = Détectée
TxACK
SINT
Retour provenant du dernier ID de transaction de transmission confirmé par le dispositif série.
-128 à +127
RxID
SINT
Notification de réception par mise à jour du numéro.
-128 à +127
RxDataLength
INT
Longueur des données dans RXData.
1 à 256
RxData
SINT[256]
Données reçues du modem.
-128 à +127
(1) La longueur est supérieure à la longueur maximale du tampon définie dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_ASCII:O:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
ASCII
AB:5000_ASCII_Channel:O:0
Configurations de matrice du canal.
—
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_ASCII_Channel:O:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
TxID
SINT
ID de transaction de transmission. Augmentez cette valeur pour transmettre des données du port série.
-128 à +127
RxID
SINT
ID de transaction de réception. Augmentez cette valeur pour recevoir des données du port série.
-128 à +127
TxDataLength
INT
Longueur des données transmises de chaque canal.
1 à 255
ClearBuffer
BOOL
Si la valeur Effacer la mémoire tampon passe de 0 à 1, la mémoire tampon de réception et de transaction est effacée.
0 = Aucune modification
1 = Mémoire tampon effacée
DTR
BOOL
Niveau du signal de la ligne DTR envoyé lorsqu’un front montant du bit EXEC est détecté.
0 = Inactif
1 = Actif
RTS
BOOL
Niveau du signal de la ligne RTS envoyé lorsqu’un front montant du bit EXEC est détecté.
0 = Inactif
1 = Actif
EXEC
BOOL
Si le bit EXEC passe de 0 à 1, le dispositif émet un niveau de signal qui est défini dans la balise DTR/RTS.
0 = Inactif
1 = Actif
RxDataLength
INT
Longueur des données reçues de chaque canal.
1 à 256
TxData
SINT[256]
Données de sortie du dispositif.
-128 à +127
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal