Types de données définis par le dispositif

Le dispositif série possède deux ports de communication appelés
Canal 0
et
Canal 1
. Chaque canal peut être utilisé pour l’un des protocoles de série suivants :
  • ASCII générique
  • Maître Modbus
  • Esclave Modbus
Le tableau affiche les types de données pour le dispositif en fonction de la sélection
Canal
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Canal
Type de données d’entrée
Type de données de sortie
ASCII générique
AB:5000_ASCII:I:1
AB:5000_ASCII:O:0
Maître Modbus
AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
Esclave Modbus
AB:5000_ModbusSlave:I:1
AB:5000_ModbusSlave:O:1
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal