Affichage Canal X
Utilisez l’affichage
Canal
pour configurer le protocole série pour le canal.X
Utilisez l’affichage
Canal
pour :X
- Définir leDébit en bauds, lesBits de données, laParitéet lesBits d’arrêt.
- Sélectionner le support sérieRS-232C,RS-422ouRS-485.
- SélectionnerDuplexpour le support série.
- Spécifier le délai entre le moment où le signal RTS passe de bas à haut et le moment où les données sont envoyées.
- Spécifier le délai entre le moment où le dernier caractère est envoyé et le moment où le signal RTS passe de haut à bas.
- Visualisez le délai d’attente de la détection de la porteuse de données (Data Carrier Detect, DCD).
Fournir une réponse