Affichage Canal X - Maître Modbus
Utilisez l’affichage
Canal
pour configurer le maître Modbus.X
- Maître Modbus- Sélectionner si le format de transmission Modbus estModbus RTUouASCII Modbus.
- Définir leTemporisateur de réponse.
- Saisir le délai après la diffusion des données.
- Saisir le nombre maximal de nouvelles tentatives pour la demande.
- Saisir leDélai d’expiration intertramepour leModbus RTU.
- Ouvrez la boîte de dialogue Diagnostic pour diagnostiquer un problème de communication avec le Maître Modbus.
L’affichage
Maître Modbus
est disponible lorsque Canal
est défini sur X
Maître Modbus
dans la boîte de dialogue Définition du dispositif
.Fournir une réponse