Affichage Synchronisation temporelle
L’affichage
Synchronisation temporelle
fournit des informations relatives à la synchronisation temporelle CIP Sync. L’affichage Synchronisation temporelle
permet d’identifier le dispositif qui régule actuellement le temps système et d’afficher les informations relatives aux horloges CIP Sync.La synchronisation CIP Sync est basée sur la norme IEEE 1558 - Precision Time Protocole (Precision Time Protocol, PTP). Ce protocole fournit un mécanisme standard pour synchroniser les horloges dans un réseau de dispositifs distribués et définit l’objet de synchronisation temporelle, qui propose une interface CIP pour la norme IEEE 1588.
Lorsque le dispositif est hors ligne et que la synchronisation CIP Sync est désactivée, les paramètres ne contiennent aucune valeur. Pour de plus amples informations sur la synchronisation CIP Sync, reportez-vous à la publication
IA-AT003
.Fournir une réponse