Diagnostiquer un problème survenu sur un point de sortie
Diagnostiquez les problèmes de compteur suivants dans l’affichage
Points
:- Présence d’un défaut de court-circuit.
- Présence d’un défaut d’absence de charge.
L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :
- Vous travaillez hors ligne.
- Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un point de sortie
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, dans la colonneDiagnosticsdu point, sélectionnez
.
Fournir une réponse