Affichage Présentation
Le dispositif 5069-SERIAL fournit des connexions de communication aux dispositifs série. Il possède deux canaux qui sont indépendants l’un de l’autre. Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Présentation
pour configurer les propriétés de définition du dispositif et pour spécifier le protocole de chaque canal.
CONSEIL:
Si vous n’utilisez pas le canal, définissez
Canal
sur X
Désactivé
. Si Canal
est défini sur X
Maître Modbus
ou Esclave Modbus
, utilisez les affichages Canal
dans X
Définition du dispositif
pour configurer le Maître Modbus et le Esclave Modbus.Fournir une réponse