Paramètres de l’affichage Canal X - Réception ASCII générique

Utilisez l’affichage
Canal 
X
- Réception ASCII générique
pour configurer le mode de réception ASCII générique.
L’affichage
Canal 
X
- Réception ASCII générique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mode Permutation
Détermine comment les données reçues du port série sont arrangées. La permutation est effectuée après que le dispositif ait reçu des données d’entrée. Les options disponibles sont :
  • Aucune modification
    (par défaut)
  • Permutation de mots
    (ABCD = CDAB)
  • Permutation d’octets
    (ABCD = BADC)
  • Permutation de mots et d’octets
    (ABCD = DCBA)
Mode Handshake
Détermine comment le dispositif transmet les données reçues du port série à l’automate. Les options disponibles sont :
  • Handshake Maître/esclave
    (par défaut). La logique utilisateur augmente la balise de sortie ASCII.RxID pour recevoir le paquet de données suivant dans la balise d’entrée ASCII.RxData.
  • Immédiate
    . La balise d’entrée ASCII.RxID augmente pour indiquer que le paquet suivant de données reçues est disponible dans la balise d’entrée ASCII.RxData.
Délai d’expiration du message
Spécifie la valeur (ms) du délai d’expiration de réception. L’horloge se réinitialise chaque fois que le dispositif reçoit un nouvel octet du port série.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32 767 ms. La valeur par défaut est 0.
Astuce : Zéro désactive le délai d’expiration du message.
Caractère de remplissage
Spécifie le caractère qui remplit le reste de la mémoire tampon des données reçues lorsqu’elle n’est pas pleine. Les valeurs valides sont :
  • 7 bits $00 à $7F
  • 8 bits $00 à $FF
XON/XOFF
Active et désactive le contrôle du flux du canal. Cochez la case pour activer la fonctionnalité.
Lorsque l’option est activée, le dispositif envoie et reçoit les caractères XOFF et XON pour déterminer quand envoyer et recevoir des données vers et depuis le port série.
Astuce : La disponibilité de ce paramètre dépend des sélections
Support série
et
Duplex
dans l’affichage
Canal 
X
.
Mode Écho
Active et désactive l’écho de caractères. Cochez la case pour que le dispositif renvoie immédiatement tous les octets reçus du port série au dispositif qui les a envoyés.
Astuce : La disponibilité de ce paramètre dépend des sélections
Support série
et
Duplex
dans l’affichage
Canal 
X
.
Mode Suppression
Détermine le mode du caractère de suppression et affecte les caractères renvoyés en écho au dispositif distant.
  • Ignorer
    (par défaut). Le caractère de suppression est ignoré et traité de la même manière que tout autre caractère lu.
  • CRT
    . Lorsque le caractère de suppression est rencontré, le dispositif renvoie trois caractères (retour arrière, espace, retour arrière) au dispositif.
  • Imprimante
    . Lorsque le caractère de suppression est rencontré, le dispositif renvoie le caractère barre oblique suivi du caractère précédent.
Taille de la mémoire tampon de lecture
Spécifie la longueur maximale (en octets) de la mémoire tampon de lecture.
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 256. La valeur par défaut est 256.
Mode Démarrage
Détermine l’utilisation du séparateur de début dans les données. Les options disponibles sont :
  • Ignorer le séparateur de début
    (par défaut). Le séparateur est ignoré et traité comme des données ordinaires.
  • Exclure
    . Le séparateur n’est pas dans les données.
  • Inclure
    . Le séparateur est toujours le premier octet des données.
Séparateur de début
Définit le caractère pour signaler le commencement des données. Toutes les données reçues du port série avant cette valeur sont éliminées. Valeurs valides :
  • 7 bits $00 à $7F
  • 8 bits $00 à $FF
Mode Terminaison
Détermine l’utilisation des séparateurs de terminaison dans les données. Les options disponibles sont :
  • Ignorer le séparateur de fin
    (par défaut). Le séparateur de fin est ignoré et traité comme des données ordinaires.
  • Exclure
    . Le séparateur de fin n’est pas inclus dans les données envoyées.
  • Inclure
    . Le séparateur de fin est recherché et est toujours le dernier octet des données.
Astuce : Le séparateur de terminaison est appliqué uniquement lorsque Ox.ASCII.TxDataLength = 0.
Séparateur de terminaison 1
Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. Les valeurs valides sont :
  • 7 bits - $00 à $7F
  • 8 bits - $00 à $FF
Séparateur de terminaison 2
Spécifie la deuxième séparateur de terminaison du canal. Les valeurs valides sont :
  • 7 bits - $00 à $7F, $FF
  • 8 bits - $00 à $FF
Astuce : Pour utiliser uniquement le premier séparateur de terminaison pour signaler la fin des données, définissez
Séparateur de terminaison 2
sur
$FF
.
Diagnostics
En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique de réception/transmission.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal