Points de sortie de test (modules d’entrée de sécurité)

Utilisez
Points de sortie de test
pour afficher ou configurer les points du dispositif.
CONSEIL:
  • L’affichage
    Points de sortie de test
    est uniquement disponible si vous sélectionnez « Cet automate » pour le paramètre Configuré par dans la boîte de dialogue Définition du module.
  • Vous devez configurer chaque point pour qu’il puisse être utilisé dans une application de sécurité. Les sorties de test sont désactivées par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal