Paramètres de l’assistant de calibrage
L’
Assistant de calibrage
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Calibrer | Identifie les canaux pour le calibrage. Cochez la case correspondant au numéro du canal que vous voulez calibrer. |
Plage de calibrage | Affiche la valeur actuellement configurée pour le canal. Les valeurs s’affichent en fonction du type d’entrée sélectionné. |
Gain de calibrage | Affiche les valeurs de gain de calibrage telles que signalées par le module. |
Décalage de calibrage | Affiche le décalage en unités de signal tel que signalé par le dispositif. |
État du calibrage | Affiche l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. |
Calibrer les canaux par groupes | Cochez cette case si vous voulez calibrer plusieurs canaux en tant que groupe. |
Calibrer les canaux un par un | Cochez cette case pour calibrer les canaux un par un. |
Référence basse | Affiche la valeur du signal de référence basse pour le canal. |
Référence haute | Affiche la valeur du signal de référence haute pour le canal. |
État | Affiche la valeur lue pendant le calibrage pour les canaux activés.
Si l’état affiche Erreur, examinez les canaux avec des erreurs, puis sélectionnez Réessayer. |
Fournir une réponse