Paramètres de l’affichage Serveurs

Paramètre
Description
Activer
Active ou désactive le port en cochant ou décochant la case.
Nom
Affiche le nom du port.
Port
Affiche le numéro de port.
Protocole
Affiche si le protocole est TCP (Transmission Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol).
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Écrit les modifications en attente sur le dispositif.
  • L’écriture de données sur le dispositif interrompt l’accès au dispositif et au client SNMP ou au navigateur Web. Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue avant de continuer.
  • Ce paramètre n’est disponible que lorsqu’il y a des modifications en attente et qu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal