Affichage Serveurs

Utilisez l’affichage
Serveurs
pour activer et désactiver les ports TCP (Transmission Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol) utilisés par le dispositif lorsqu’il agit en tant que serveur. EtherNet/IP utilise TCP/IP ou UDP/IP pour la communication. Si le profil de dispositif est en ligne avec un serveur TCP ou UDP configurable, utilisez les paramètres pour :
  • Activer ou désactiver le port.
  • Voir les informations concernant le port TCP ou UDP.
  • Rafraîchir la communication pour obtenir les dernières informations sur les ports du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal