Modifier la définition d’un dispositif
Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Présentation
pour modifier la définition d’un dispositif.Conditions préalables
- Vérifiez que l’automate parent du dispositif est hors ligne.
Pour modifier la définition d’un dispositif
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPrésentation.
- Dans l’affichagePrésentation, sélectionnezDéfinition du dispositif.
- Dans la boîte de dialogueDéfinition du dispositif, configurez lesparamètres selon les besoins.
- SélectionnezOKpour finaliser les modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Dans la boîte de dialogue Appliquer les modifications, sélectionnezOuipour mettre à jour les valeurs appropriées et revenir à l’affichagePrésentation.Les données sont récupérées à partir des paramètres de la définition précédente ou définies sur leurs valeurs par défaut, selon le cas. Les configurations sont mises à jour, selon les besoins de la nouvelle définition du dispositif.
- SélectionnezOKpour appliquer les modifications au projet.
Fournir une réponse