Boîte de dialogue Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation

CONSEIL:
  • Les paramètres et valeurs disponibles dépendent du dispositif en cours de configuration. Les paramètres et valeurs qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
  • ces paramètres sont grisés en mode Exécution.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche le type de dispositif sélectionné lors de la configuration du dispositif.
Modifier le type
Modifie le type et la révision du dispositif.
Nom
Spécifie le nom du dispositif.
Le nom doit être conforme à la norme IEC_61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. Vous ne pouvez pas modifier le nom lorsque vous êtes en ligne.
Description
Spécifie la description du dispositif.
Si la description dépasse la longueur maximale de 512 caractères, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Adresse Ethernet
Spécifie la configuration IP du dispositif.
  • Réseau privé
    . Entrez une valeur comprise entre 1 et 254.
  • Adresse IP
    . Saisissez une adresse IP unique pour identifier chaque nœud du réseau IP.
  • Nom d’hôte
    . Saisissez un nom de domaine complet tel que
    device
    .
    yourcompany
    .com
    .
Série
Spécifie la série du dispositif.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode en ligne.
Révision
Spécifie la révision du dispositif. Cette valeur affiche uniquement les révisions majeures applicables pour la série de dispositifs sélectionnée.
  • Révision majeure = 1 ou 2 (par défaut)
  • Révision mineure = 001 à 255
Ce paramètre n’est pas disponible en mode en ligne.
Détrompage électronique
Spécifie le détrompage électronique du dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Module compatible
  • Correspondance exacte
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001.
Points
Spécifie le nombre de canaux d’E/S devant être configurés. Si vous en sélectionnez 16, les 16 canaux doivent être configurés. Si vous en sélectionnez 8, vous avez la possibilité de configurer uniquement 8 canaux.
Les valeurs valides incluent :
  • 16
    (par défaut)
  • 8
Connexion
Détermine ces options pour le type de dispositif configuré :
  • Options de données d’entrée et de données de sortie disponibles
  • Type de données transférées entre le dispositif et l’automate
  • Balises générées lorsque la configuration est terminée
Les valeurs possibles incluent :
  • Données
    (par défaut)
  • Données d’écoute seule
  • État des données et Ethernet
  • Données avec événements
  • Données d’écoute seule avec événements
  • Données avec événements et état Ethernet
  • Sortie programmée
  • Sortie programmée et état Ethernet
Données compatibles MAOC
Indique si les données sont compatibles avec l’instruction Came de sortie bras de mouvement (Motion Arm Output Cam, MAOC). Si les données ne sont pas compatibles avec MAOC, vous ne pouvez pas utiliser ce dispositif avec l’instruction MAOC.
Les valeurs possibles incluent :
  • Non
    (par défaut)
  • Oui
    (disponible uniquement lorsque
    Points
    est défini sur
    16
    ). Bascule tous les canaux en mode sortie.
Ce paramètre s’applique aux dispositifs avec la révision majeure 2.
Horodatage
Spécifie l’affectation du point d’horodatage.
  • Par point
    (par défaut). Active l’horodatage uniquement pour Entrée numérique, horodatage.
  • FIFO
    . Active l’horodatage uniquement pour Entrée numérique, FIFO.
    Astuce : Cette option n’est pas disponible lorsque
    Connexion
    est défini sur
    Données avec événements
    ,
    Données avec événements et état Ethernet
    ou
    Données d’écoute seule avec événements
    .
  • Aucun
    . Ni Entrée numérique, horodatage, ni Entrée numérique, FIFO n’est activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal