Diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif
Utilisez
Informations du dispositif - Diagnostics
pour diagnostiquer un problème.L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :
- Vous travaillez hors ligne.
- Il existe une discordance d’identité (pour les dispositifs simplex).
- Il existe une discordance d’identité à la fois sur le module A et le module B (pour les dispositifs duplex).
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif :
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezInformations du dispositif.
- DansInformations du dispositif, sélectionnezDiagnostics.
- (Facultatif) Si le rafraîchissement automatique de certains paramètres s’arrête, sélectionnezRéessayer.
- DansInformations du dispositif - Diagnostics, affichez les diagnostics du dispositif.
Fournir une réponse