Affichage État de synchronisation temporelle

Utilisez l’affichage
État de synchronisation temporelle
pour afficher les informations actuelles sur les horloges en temps réel du réseau.
Les données s’affichent uniquement si le dispositif est en ligne ou si la fonction Synchronisation temporelle CIP Sync (Common Industrial Protocol, CIP) est activée. La fonction Synchronisation temporelle CIP Sync est activée ou désactivée dans l’affichage
Configuration de la synchronisation temporelle
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal