Affichage Configuration de la synchronisation temporelle
Utilisez l’affichage
Configuration de la synchronisation temporelle
pour synchroniser les ports via la configuration de la synchronisation temporelle. La synchronisation temporelle synchronise les horloges en temps réel des dispositifs d’un réseau avec une précision de l’ordre de la nanoseconde. En utilisant la sélection de la meilleure horloge maître, le commutateur identifie le port de commutateur connecté à un dispositif ayant la meilleure source d’horloge. Le commutateur synchronise ensuite son horloge interne avec la meilleure source d’horloge et le port de commutateur est défini sur l’état maître. La source d’horloge la plus précise du réseau est appelée horloge maître.Les données s’affichent uniquement lorsque le dispositif est en ligne. Pour configurer la synchronisation temporelle, le dispositif doit être en ligne et la case
Activer la synchronisation temporelle
doit être cochée.Fournir une réponse