Paramètres de l’affichage Configuration de la synchronisation temporelle
L’affichage
Configuration de la synchronisation temporelle
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Les paramètres disponibles varient en fonction du type d’horloge sélectionné.
Paramètre | Description |
|---|---|
Type d’horloge | Indique le type d’horloge sélectionné pour la configuration. Selon la sélection, les paramètres supplémentaires disponibles pour la configuration varient. Les valeurs disponibles sont :
|
Identité de l’horloge | Affiche une valeur lue à partir du commutateur et utilisée pour identifier l’horloge. |
Priorité de sélection maître 1 | Indique la priorité relative principale de l’horloge maître par rapport aux autres horloges du système. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) représente la priorité la plus élevée. |
Priorité de sélection maître 2 | Indique la priorité relative secondaire de l’horloge maître par rapport aux autres horloges du système. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) représente la priorité la plus élevée. |
Décalage vis-à-vis du maître | Affiche la valeur de décalage entre l’horloge locale et l’horloge maître. |
Port | Affiche le port sélectionné pour la configuration. Le numéro de port inclut le type de port (Fa pour Fast Ethernet ou Gi pour Gigabit Ethernet), le numéro de module de base ou d’extension (1 pour la base, 2 pour le premier module d’extension ou 3 pour le deuxième module d’extension) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
|
Activer la synchronisation temporelle | Indique que la configuration du port sur le dispositif est activée. Si la case est décochée, la configuration du port est désactivée. |
État de synchronisation temporelle | Affiche l’état actuel du port de synchronisation temporelle sur le dispositif. Les valeurs disponibles sont :
|
Demande de délai | Détermine l’intervalle de temps recommandé pour les dispositifs connectés afin d’envoyer des messages de demande de délai lorsque le port du commutateur est à l’état maître. Les valeurs disponibles sont comprises entre -1 et 6. La valeur par défaut est 5 (32 secondes). |
Délai d’expiration d’annonce | Détermine le nombre d’intervalles d’annonce qui doivent être transmis sans recevoir de message d’annonce de la part de l’horloge parent ou maître avant que le commutateur ne sélectionne une nouvelle horloge parent ou maître. Les valeurs disponibles sont comprises entre 2 et 10. La valeur par défaut est 3 . |
Intervalle d’annonce | Détermine la longueur d’un intervalle d’annonce. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 4. La valeur par défaut est 1 . |
Intervalle de synchronisation | Détermine la longueur d’un intervalle de synchronisation. Les valeurs disponibles sont comprises entre -1 et 1. La valeur par défaut est 0 . |
Limite de défaut de synchronisation | Détermine le nombre de défauts pour la limite de synchronisation. Les valeurs disponibles sont comprises entre 50 et 500 000 000. La valeur par défaut est 500 000 000 . |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse