Affichage Configuration du commutateur
Utilisez l’affichage
Configuration du commutateur
pour configurer les paramètres de base du commutateur. Utilisez l’affichage Configuration du commutateur
pour :- entrer l’adresse IP et d’autres paramètres de base ;
- entrer un contact et un emplacement géographique pour le commutateur ;
- définir le nom et l’ID du VLAN de gestion.
- Pour les commutateurs Stratix 5000, configurez les paramètres supplémentaires suivants :
- Sélectionnez leMode Arbre maximal.
- Activez l’alarme d’alimentation double.
CONSEIL:
les données s’affichent une fois le commutateur configuré.
Fournir une réponse