Affichage Seuils de port

Utilisez l’affichage
Seuils de port
pour définir les limites de seuil entrant et sortant pour le trafic de diffusion, Unicast et Multicast pour chaque port actif. Ces limites permettent de déterminer les niveaux de performances acceptables.
Si un événement réseau indésirable se produit et que la valeur de seuil est dépassée, une valeur Oui s’affiche à deux endroits :
  • la colonne correspondante dans l’affichage
    État du port
     ;
  • le paramètre
    Trafic dépassé sur un port
    dans l’affichage
    État du commutateur
    CONSEIL:
    configurez les paramètres de seuil du port en ligne. La plupart des données s’affichent uniquement lorsque le dispositif est en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal