Affichage Sécurité du port

Utilisez l’affichage
Sécurité du port
pour activer et configurer la sécurité du port. La sécurité du port limite les dispositifs qui peuvent se connecter au port du commutateur en fonction de leurs adresses MAC. L’adresse MAC est également appelée adresse Ethernet, adresse physique ou adresse matérielle. Chaque nœud du réseau se voit affecter une adresse MAC unique.
CONSEIL:
configurez les paramètres de sécurité du port en ligne. La plupart des données s’affichent uniquement lorsque le dispositif est en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal