Affichage Configuration des ports

Utilisez l’affichage
Configuration des ports
pour configurer les paramètres de base des ports pour les dispositifs connectés au commutateur. Ces paramètres déterminent comment les données sont reçues et envoyées entre le commutateur et le dispositif connecté. Utilisez cet affichage pour :
  • activer le port ;
  • indiquer si vous souhaitez que le port et le dispositif auto-négocier la vitesse de liaison et le mode duplex ;
  • sélectionner la vitesse de port et le mode duplex.
CONSEIL:
Le port ne peut être configuré que lorsque le dispositif est en ligne. La plupart des données s’affichent uniquement lorsque le dispositif est en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal