Affichage PoE
Utilisez l’affichage
PoE
pour configurer les ports PoE (Power over Ethernet). L’alimentation PoE fournit une alimentation électrique et les données sur un câble Ethernet unique aux terminaux. Utilisez l’affichage PoE
pour :- Afficher l’état PoE.
- Limiter la puissance totale prise en charge.
- Configurer le mode et les paramètres d’alimentation pour des ports individuels.
Pour la plupart des applications, la configuration par défaut (mode Auto) est suffisante et ne nécessite aucune configuration supplémentaire. Ces paramètres peuvent être personnalisés. Par exemple, pour donner à un port PoE une priorité d’alimentation plus élevée, définissez le
Mode
sur Statique
et allouez la puissance à utiliser. En outre, pour interdire les dispositifs haute puissance sur un port, définissez le Mode
sur Auto
et spécifiez la limite de puissance.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Pour plus d’informations sur l’alimentation PoE, reportez-vous au
Manuel d’utilisation des commutateurs gérés Stratix
, publication 1783-UM007
.
IMPORTANT:
Lorsque les paramètres de configuration PoE d’un port sont modifiés, le port cesse d’être alimenté. La remise sous tension du port dépend de la nouvelle configuration, de l’état des autres ports PoE et de la quantité d’énergie disponible.
Fournir une réponse