Affichage EtherChannels

Utilisez l’affichage
EtherChannels
pour afficher des informations sur les EtherChannels. Un EtherChannel (ou groupe de ports) est un groupe de plusieurs ports de commutateur Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet qui sont regroupés dans une liaison logique. Le groupe crée une liaison de bande passante plus élevée entre deux commutateurs. Par exemple, quatre ports de commutateur 10/100 peuvent être affectés à un EtherChannel afin de fournir une bande passante en duplex intégral de 800 Mo/s. Si l’un des ports de l’EtherChannel devient indisponible, le trafic est reporté sur les autres ports à l’intérieur de l’EtherChannel.
Utilisez l’affichage
EtherChannels
pour :
  • afficher les groupes EtherChannel ;
  • afficher le mode ;
  • afficher les membres du port affectés à chaque EtherChannel ;
  • afficher l’état des membres du port.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal