Créer ou modifier un groupe EtherChannel

Utilisez l’affichage
EtherChannels
pour créer un nouveau groupe EtherChannel ou modifier un groupe EtherChannel existant.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour créer un nouveau groupe EtherChannel ou modifier un groupe EtherChannel existant
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    EtherChannels
    .
  2. Dans l’affichage
    EtherChannels
    , effectuez l’une des deux actions suivantes selon vos besoins :
    • Pour créer un nouveau groupe EtherChannel, sélectionnez add.
    • Pour modifier un groupe EtherChannel existant, sélectionnez edit.
  3. Dans
    Ajouter/Modifier EtherChannel
    , configurez les paramètres suivants :
    • EtherChannel
    • Mode de canal
    • Membres du port
  4. Sélectionnez
    Définir
    pour envoyer les paramètres vers le commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal