Paramètres de la boîte de dialogue Ajouter/Modifier EtherChannel

Cette boîte de dialogue inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
EtherChannel
Indique le nombre de groupes EtherChannel.
Mode de canal
Indique comment les ports deviennent actifs. Avec toutes les options à l’exception du mode Activé, des négociations ont lieu pour déterminer quels ports deviennent actifs. Les ports incompatibles sont placés dans un état indépendant et continuent de transporter le trafic de données, mais ne participent pas à EtherChannel.
Les modes suivants sont disponibles :
  • Protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) (actif)
    - Ce mode active sans condition le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol). Le port envoie des paquets LACP à d’autres ports pour initier des négociations afin de créer des EtherChannels. Un port en mode Actif peut former un EtherChannel avec un autre port qui est en mode Actif ou Passif. Les ports doivent être configurés pour le duplex intégral.
  • Protocole de contrôle d’agrégation de port (PAgP)
    - Ce mode active le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol), un protocole propriétaire de Cisco. Le port répond aux demandes de création d’EtherChannels, mais n’initie pas les négociations. Ce mode silencieux est recommandé lorsqu’un port est connecté à un dispositif, tel qu’un serveur de fichiers ou un analyseur de paquets qui ne risque pas d’envoyer des paquets PAgP.
  • Protocole de contrôle d’agrégation de port (non silencieux)
    - Ce mode est identique au mode Auto, mais est recommandé lorsque le port est connecté à un dispositif qui devrait être actif pour l’initiation d’EtherChannels. Un port en mode Auto peut former un EtherChannel avec un autre port en mode Désirable.
  • Protocole de contrôle d’agrégation de port désirable
    - Ce mode active le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol), un protocole propriétaire de Cisco. Le port lance les négociations pour former des EtherChannels en envoyant des paquets PAgP vers d’autres ports. Ce mode « silencieux » est recommandé lorsqu’un port est connecté à un dispositif, tel qu’un serveur de fichiers ou un analyseur de paquets qui ne risque pas d’envoyer des paquets PAgP. Un port en mode Désirable peut former un EtherChannel avec un autre port en mode Désirable ou Auto.
  • Protocole de contrôle d’agrégation de port désirable (non silencieux)
    - Ce mode est identique au mode Désirable, mais est recommandé lorsque le port est connecté à un dispositif qui initie des EtherChannels.
  • Protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) (passif)
    - Ce mode active le protocole LACP uniquement si un dispositif LACP est détecté à l’autre extrémité de la liaison. Le port répond aux demandes de création d’EtherChannels, mais n’initie pas les négociations. Les ports doivent être configurés pour le duplex intégral.
  • Statique
    - Tous les ports joignent EtherChannel, sans négociations. Ce mode peut être utile si le dispositif à distance ne prend pas en charge les protocoles requis par d’autres modes. Les commutateurs aux deux extrémités de la liaison doivent être configurés en mode Activé.
Membres du port
Indique les ports sélectionnés pour le groupe de canaux.
  • Port
    - Indique le numéro de port.
  • EtherChannel
    - Indique que le port est utilisé pour EtherChannel s’il est sélectionné.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal