Afficher l’état du réseau PRP

Le fonctionnement du protocole de redondance parallèle (Parallel Redondance Protocol, PRP) requiert deux réseaux physiques distincts. Ces réseaux sont appelés LAN A et LAN B.
Les commutateurs Stratix 5400 et 5410 disposent de ports désignés pour les groupes de canaux PRP. Un groupe de canaux PRP est une interface logique qui regroupe deux ports physiques Gigabit Ethernet en une seule liaison. Dans le groupe de canaux, le port membre Gigabit Ethernet ayant le numéro le plus bas est le port principal qui se connecte au LAN A. Le port portant le numéro le plus élevé est le port secondaire qui se connecte au LAN B.
Utilisez les affichages
Protocole de redondance parallèle
et
Groupe de canaux X
pour afficher les ports membres PRP et surveiller l’état de santé de chaque LAN sur un réseau PRP.
CONSEIL:
Les groupes de canaux PRP et les informations de diagnostic sont uniquement disponibles lorsque l’application est en ligne et que l’entité de redondance de liaison est activée.
Pour afficher l’état du réseau du protocole de redondance parallèle
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Protocole de redondance parallèle
    pour afficher l’état des ports membres pour les commutateurs Stratix.
    CONSEIL:
    Seuls les paramètres
    Groupe de canaux 1
    sont disponibles pour le Stratix 5400. Les paramètres
    Groupe de canaux 1
    et
    Groupe de canaux 2
    sont disponibles pour le Stratix 5410.
  2. Dans la navigation d’affichage, développez
    Protocole de redondance parallèle
    , puis sélectionnez
    Groupe de canaux 1
    pour afficher les statistiques des LAN dans le groupe de canaux 1.
    CONSEIL:
    Pour le commutateur Stratix 5410, sélectionnez
    Groupe de canaux 2
    pour afficher les statistiques des LAN dans le groupe de canaux 2.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal