Réinitialiser les compteurs de diagnostic PRP
Si nécessaire pour faciliter la résolution des problèmes, réinitialisez les compteurs de diagnostic pour les nœuds PRP à l’aide de l’option
Réinitialiser les compteurs
dans les affichages Groupe de canaux 1
et Groupe de canaux 2
.
CONSEIL:
Réinitialiser les compteurs
est disponible en ligne et lorsque l’entité de redondance de liaison est activée.Pour réinitialiser les compteurs de diagnostic PRP
- Dans l’onglet du dispositif, développezProtocole de redondance parallèle, puis sélectionnez leGroupe de canaux 1ou leGroupe de canaux 2en fonction des compteurs de diagnostic à réinitialiser.
- Dans l’affichageGroupe de canaux X, sélectionnezRéinitialiser les compteurs.Définit les valeurs du compteur PRP sur zéro, puis actualise les valeurs dans l’affichage à l’aide des valeurs actuelles du compteur.
Fournir une réponse