Modifier un pool DHCP
Utilisez l’affichage
Pools DHCP
pour modifier les propriétés d’un pool DHCP existant.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
- DHCP est activé.
Pour modifier un pool DHCP existant
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPools DHCP.
- Dans l’affichagePools DHCP, cochez la case du pool que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez
. - DansAjouter/Modifier un pool DHCP, modifiez les paramètres selon vos besoins.
- SélectionnezDéfinirpour envoyer les modifications vers le commutateur.CONSEIL:vous devrez peut-être entrer un mot de passe dans la boîte de dialogueEntrer un mot de passe.
Fournir une réponse