Diagnostiquer un problème avec le lien

Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostics de port
pour afficher l’état des performances de la liaison afin de diagnostiquer un problème de liaison entre un port sélectionné et un nœud. Vous pouvez également réinitialiser et effacer tous les compteurs d’état.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour diagnostiquer un problème de liaison entre un port et un nœud
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    État du port
    .
  2. Dans l’affichage
    État du port
    , sélectionnez FTDStudioPortDiag dans la colonne
    Diagnostics de port
    du port correspondant
    .
  3. Dans
    Diagnostics de port
    , consultez les informations de diagnostic :
    • Compteurs d’octets et de paquets
    • Collisions sur la liaison
    • Erreurs sur la liaison
  4. (facultatif) Sélectionnez
    Réinitialiser les compteurs
    pour réinitialiser et effacer les compteurs d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal