Supprimer un pool DHCP
Utilisez l’affichage
Pools DHCP
pour supprimer un pool DHCP existant.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
- DHCP est activé.
Pour supprimer un pool DHCP existant
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPools DHCP.
- Dans l’affichagePools DHCP, cochez la case du ou des pools que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez
. - Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnezSupprimer.Toutes les adresses persistantes associées au pool DHCP sélectionné sont également supprimées.
Fournir une réponse